Evidentemente la respuesta a esta pregunta vendrá dada por el tipo de aplicación, volumen de producción, y las condiciones de trabajo. De forma directa la empresa ahorrará dinero en la compra de lubricantes. Indirectamente encontraremos ahorros en las tareas de mantenimiento asociadas. Además, se evitarán contratiempos derivados de una mala lubricación, como ruidos y averías […]
Se puede responder que sí a ambas cuestiones. Eliminar el mantenimiento ya es una mejora en sí misma. Y alargar la vida útil, en la mayoría de aplicaciones, también puede considerarse una mejora. En movimientos lentos o semi-estáticos y cargas medias o altas, es donde la lubricación no aporta grandes beneficios. Y, por tanto, cuando […]
Sí, se puede en muchas aplicaciones, pero lógicamente, no en todas. El uso de cojinetes en plástico técnico sin necesidad de lubricación está limitado por dos factores: la carga a la que sometes el cojinete y la velocidad del movimiento (velocidad de deslizamiento o fricción). El uso de nuestros cojinetes para fricción en seco, en […]
Además de los tests efectuados en el marco de la inspección de la calidad del material, los cojinetes de fricción iglidur se someten a pruebas especiales de desgaste llevados a cabo por igus. Todos los materiales iglidur se testan para comprobar su comportamiento ante el desgaste en cientos de escenarios con altos niveles de estrés, en los […]
La radiación ultravioleta afecta a la fuerza mecánica del plástico en función de la intensidad de la radiación y la duración de la exposición. Esta pregunta normalmente surge al relacionar el uso exterior de los cojinetes con la exposición al sol. Como los cojinetes de fricción están en escaso contacto con el sol una vez […]