Cada cable INI de 3 conductores tiene un conductor marrón, uno azul y otro negro. En el caso de cables de 4 conductores, también tienen un conductor blanco. Los cables INI de 5 conductores también tienen un conductor verde-amarillo para la potencial equipotencial. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
¿Cuál es el código de colores según la DIN 47100? El código de colores según la norma DIN 47100 se utiliza para distinguir los conductores y se trata de una gama de colores definida para el apantallamiento de los conductores. Este método se aplica, sobre todo, a los conductores con una sección inferior a los […]