Sí, igus ofrece diferentes cadenas portacables que pueden usarse también en salas blancas. En el Instituto Fraunhofer se han llevado a cabo extensas pruebas con cadenas portacables con este fin. He aquí una selección de cadenas portacables cualificadas para este tipo de aplicaciones: ISO Clase 1: E3, E6.1, E6, e-skin ISO Clase 2: easychain, zipper, […]
Todos los productos utilizados en salas limpias tienen que cumplir con la misma exigencia: Durante el funcionamiento deben emitir al área circundante tan pocas partículas como sea posible. Esto se aplica especialmente en piezas móviles de máquinas como cadenas y cables portacables. Generar la menor cantidad posible de partículas requiere una alta resistencia a la […]
Casi todas las series de cadenas portacables igus® se pueden montar con varios terminales de montaje. Existen terminales de montaje oscilantes y fijos, los cuales se pueden pedir de manera individual o como un conjunto, por ejemplo, si el terminal móvil debe estar bloqueado y el terminal fijo oscilante. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya […]
El terminal de montaje de igus se puede pedir como un conjunto o como una pieza individual. Por lo general, las referencias mencionadas en el catálogo y en la web se refieren al conjunto. En caso de necesitar una sola unidad para el terminal móvil o fijo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. […]
Según los requisitos de la aplicación, se recomiendan terminales de montajes oscilantes o fijos. Los terminales de montaje oscilantes son móviles en el enlace al primer eslabón de la cadena, por lo que permiten cierto movimiento. En cambio, los terminales de montaje fijos no permiten el movimiento. Votar Arriba +1 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Los terminales de montaje fijos, no móviles, se utilizan sobre todo en aplicaciones colgantes y verticales. La conexión fija del terminal de montaje en el primer eslabón de la cadena evita que la cadena portacables se balancee. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Sí. Las cadenas portacables básicas de igus siempre son negras. Las cadenas portacables de diferentes colores que aparecen en la tabla de selección de color están sujetas a un recargo por color. Cualquier otro color que no se muestre en la tabla se calcula individualmente según la pieza y la cantidad, en la medida en […]
Para encontrar el suministro de energía óptimo para cada aplicación, igus ha desarrollado el Sistema experto en cadenas portacables. Este permite configurar online sistemas completos con división interior, cables eléctricos y sistemas de guiado. Otra forma de diseñar un suministro de energía es a través de un especialista en el sector. De esta forma, es […]
La vida útil de cualquier sistema de cadena portacables puede determinarse online con la ayuda del calculador de vida útil. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Con la ayuda del sistema experto para cadenas portacables, podrás configurar online el sistema energético más adecuado para tu aplicación y solicitarlo directamente con los cables incluidos y listo para conectar. El sistema experto cuenta con inteligencia artificial y calcula cuál es la distribución interior óptima. Sin embargo, siempre podrás encontrar un técnico de ventas […]