La sustitución de un tubo hidráulico dentro de una cadena portacables puede realizarse de dos formas: Opción 1: el tubo que se va a retirar se utiliza como cable de tracción La nueva manguera hidráulica se une a la vieja y se tira de ella a través de la cadena portacables. Opción 2: abrir la […]
La duración de una cadena portacables depende de muchos factores, entre los que se incluyen el peso de llenado, los valores dinámicos, la longitud del recorrido y el entorno técnico, así como agentes externos como la suciedad y la contaminación. Para la duración exacta, igus ha desarrollado una calculadora de vida útil . La información […]
No existe una respuesta general a esta pregunta. La experiencia demuestra que no existe una solución general sobre qué tipo de cable es el mejor para ofrecer conductores duraderos y muy resistentes a la torsión. En principio, los conductores de clases más altas son adecuados para cables dinámicos (Clase 5, Clase 6). Sin embargo, los […]