Sí, si, por ejemplo, el espacio es muy estrecho o es imposible poner un canal por razones de precio, entre otras soluciones puede utilizarse un sistema autodeslizante. Una barra transversal de deslizamiento automático en forma de peine y un ala deslizante de montaje lateral se fusionan con la cadena portacables. Con la serie seleccionada se […]
La fricción tiene lugar, sobre todo, en recorridos largos. Las cadenas portacables de igus® son idóneas para minimizar esto. Existen diferentes soluciones para las superficies de contacto. La mejor opción para una aplicación deslizante es la barra deslizante de plástico de igus®. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Instalar una cadena portacables de montaje lateral es especialmente útil cuando el espacio de instalación es reducido. Es importante fijarse en si la cadena portacables se desliza por una superficie o si está diseñada para una aplicación autosoportada. Si la cadena portacables se desliza de manera horizontal por un lado, hay que prestar especial atención […]
Se trata de una aplicación deslizante cuando el ramal superior de la cadena portacables descansa sobre su ramal inferior durante la carrera. Si la longitud autosoportada no es suficiente, la aplicación deslizante es la mejor alternativa para carreras largas. Por lo general, para el guiado lateral de la cadena se requiere un carril de guiado. […]
Casi todas las aplicaciones para carreras largas deben valorarse de forma individual. A modo de guía, igus ha desarrollado un manual sobre este tema de forma gratuita y descargable . No obstante, se recomienda consultar la elección con el servicio técnico para obtener la solución que más se adapte a la aplicación. Con más de […]
Los sistemas de cadenas portacables no solo transportan energía, datos y diversos medios a máquinas y equipamientos, sino que también influyen en el consumo energético de los equipos. ¿Qué fuerza de accionamiento, ya sea tracción o empuje, se requiere para mover una cadena portacables a una velocidad determinada? ¿Qué hay que tener en cuenta en […]
Los sistemas de suministro de energía no suelen verse afectados cuando se utilizan en exteriores, ya que son muy resistentes y soportan temperaturas extremas bajo cero. Cada cadena portacables se prueba en el laboratorio de pruebas de igus en un contenedor refrigerado a -40 °C y en una pista de prueba al aire libre en […]
Por lo general, la vida útil de las ruedas de un sistema de suministro de energía depende del material de las ruedas y del entorno. Por ejemplo, las ruedas libres o sin protección están expuestas a factores externos. En las cadenas portacables, las ruedas están integradas en los eslabones y lubricadas de por vida con […]
En cada conexión de los eslabones hay un cojinete para el movimiento pivotante fabricado con plástico triboptimizado y libre de mantenimiento. El cojinete iglidur de igus asegura que el desgaste en estas «articulaciones» de la cadena portacables se mantenga al mínimo y que la vida útil aumente de manera significativa. En la serie P4.1 de […]