How Can We Help?
Básicamente, la vida útil de un componente impreso en 3D siempre depende de la carga y del material seleccionado. Los valores como el par, la velocidad de rotación, la carga de tracción y la carga de compresión juegan un papel decisivo. El proceso de fabricación también influye en la durabilidad del componente.
La impresión 3D ofrece varias ventajas con respecto al fresado. La forma del diente puede optimizarse, por ejemplo, para que haya una mayor superficie de contacto y una mejor distribución de la presión, lo cual garantiza un aumento de la vida útil del engranaje. El calculador de vida útil de igus ofrece una solución muy útil para engranajes. Esta herramienta permite optimizar los componentes para conseguir la mejor vida útil junto con el material y la combinación de engranajes idóneos.

Enlaces para: