How Can We Help?
La tecnología PoE (Power over Ethernet) es la capacidad del cable para suministrar alimentación además de datos a los dispositivos. Esta tecnología requiere un voltaje y una capacidad de suministro de corriente determinados. El voltaje es menor de 60 V, por lo que el cable debe tener un nivel de voltaje de 300 V como mínimo. La corriente máxima por conductor debe ser de 1A aproximadamente. Esto no supone ningún problema para el aislamiento de los conductores en TPE. En este caso, el conector RJ-45 determina el límite.