← Todos los temas

La alternativa a los cojinetes de recirculación de bolas con lubricación son los manguitos de fijación autolubricados. Los dos tipos cilíndricos tienen alturas de instalación idénticas y se pueden instalar en cualquier carcasa lineal. El elemento de deslizamiento es la pieza central del cojinete lineal. Su geometría combina una conexión centrada con una función antirotatoria radial. El contorno interior se caracteriza por alternar travesaños deslizantes con canales de suciedad planos. De esta forma, las partículas de suciedad pueden expulsarse y evitar que se acumulen en el interior del cojinete.

Su geometría permite sustituir el elemento de deslizamiento manualmente, sin necesidad de herramientas:

  1. Extrae el cojinete lineal del eje.
  2. Desliza suavemente el elemento de deslizamiento hacia un lado, separándolo del carro y del elemento radial antirrotatorio.
  3. Extrae el elemento deslizante de la carcasa.
  4. A continuación, introduce el elemento en la carcasa y deja que encaje en su lugar.
  5. Ahora, puede volver a ponerse el manguito en el eje e insertarse en la carcasa lineal.

Así es como se cambia un elemento de deslizamiento en menos de 40 segundos.

Scroll al inicio