← Todos los temas

Como alternativa a los patines lineales de bolas lubricados existen los sistemas de guiado lineal autolubricados drylin® R Los dos tipos de cilindros presentan exactamente la misma altura de instalación y pueden alojarse en cualquier carcasa lineal. También se instalan en el alojamiento exactamente de la misma forma.

  1. Primero, se introduce un circlip en la ranura interna de la carcasa con la ayuda de unos alicates de puntas de acuerdo con DIN 471 o 472.
  2. A continuación se introduce el manguito de fijación.
  3. En el lado contrario, se coloca un segundo circlip en la segunda ranura.
  4. Ahora la carcasa del cojinete ya se ha asegurado y el cojinete está listo para usarse.

Así se hace:

Scroll al inicio