← Todos los temas

Los cojinetes iglidur se montan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del montaje a presión en la carcasa con un agujero H7 y la tolerancia recomendada. El acoplamiento a presión puede aumentar hasta en un 2% el diámetro interior. De esta manera, el componente queda fijado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales.
El alojamiento debe fabricarse en una tolerancia H7 para cualquier tipo de cojinete, ser liso, uniforme y lo más achaflanado posible. En cuanto al cojinete, este debe ajustarse mediante una prensa de eje con punzón plano. El uso de pasadores de centrado o de calibración puede dañar los cojinetes y producir un gran aumento de la holgura.

Montaje a presión de un cojinete iglidur
Scroll al inicio