Adaptarse o morir

Adaptarse o morir

Cables Industrias Tecnología de cojinetes Tecnología lineal
“Sólo sobreviven aquellas especies que son capaces de adaptarse mejor a los cambios del entorno”, nunca la afirmación de Darwin había tomado un sentido tan real y cruel como lo es para la sociedad española en..
Ventajas de optimizar una aplicación en movimiento

Ventajas de optimizar una aplicación en movimiento

Cables Suministro de energía
Cuando disponemos de poco espacio en una instalación, los cables de encoder y de motor normalmente se colocan paralelos entre sí. De hecho, siguen un recorrido similar: salen del mismo armario eléctrico, pasan por el..
PoE – alimentación a través de un cable de red

PoE – alimentación a través de un cable de red

Cables Suministro de energía
La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet o PoE) es la capacidad de suministrar energía eléctrica junto con señales de datos a través de un mismo cable Ethernet. El uso de la tecnología..
<h1 class=¿Qué cable de Ethernet debo instalar en mi máquina?» />

¿Qué cable de Ethernet debo instalar en mi máquina?

Cables
Pese a que no pueda parecer una decisión determinante al diseñar una máquina, elegir el cable Ethernet adecuado es más importante de lo que crees. Si el cable no es el apropiado, los datos no..
¿Qué hace un tirabuzón en una carretilla elevadora?

¿Qué hace un tirabuzón en una carretilla elevadora?

Cables Suministro de energía
Sea del tipo que sea, encontrar un tirabuzón en una carretilla nunca es precisamente bueno. Por un lado, si se trata del efecto tirabuzón que experimentan los cables, al responsable de mantenimiento no le hará..
La rotura de un cable de bus paraliza la producción de igus

La rotura de un cable de bus paraliza la producción de igus

Cables Suministro de energía
Está claro como el agua que las cadenas portacables son el cordón umbilical de las máquinas y los cables del interior, las neuronas. Por eso, es fundamental elegir cables de buena calidad que cumplan con..
Dimensionamiento y confección de conectores rectangulares

Dimensionamiento y confección de conectores rectangulares

Cables
En el mercado existen varios fabricantes de gran reputación en el ámbito de conectores rectangulares industriales: Harting con su conocida serie Han, Weidmüller Rockstar, Wieland Revos, Ilme, Lapp Epic, HTC, Tyco, Ammphenol, Multicontact, Phoenix, Wain y muchos más.
Cables de servo para motores en controladores de alta frecuencia

Cables de servo para motores en controladores de alta frecuencia

Cables
Cable CF27.D de par trenzado apantallado que facilita el procesamiento Actualmente, los motores y controladores de alta frecuencia, conocidos como variadores de frecuencia, son exigentes y delicados desde un punto de vista técnico. Por tanto,..
Cable de motor unipolar en lugar de multipolar para motores

Cable de motor unipolar en lugar de multipolar para motores

Cables
A la hora de buscar componentes para máquina herramienta, «económico» y «flexible» son las palabras en boca de todos. ¿Tú también buscas lo mismo? Entonces, definitivamente tienes que conocer el cable chainflex®CF310.UL. Este cable trenzado..
1 2 3