Diámetro de cable más pequeño ¿es posible?
Según el proyecto en el que se trabaja, a menudo se requiere el uso de cables con un diámetro reducido. Los principales motivos del uso de cables de diámetro pequeño son: El cable no cabe..
Soluciones de energía para Oil & Gas upstream
El negocio del petróleo y el gas no es fácil, especialmente en el llamado sector de producción y extracción “upstream”. Impulsadas por el precio del petróleo, las plantas de hoy tienen que trabajar cada vez más..
Ethernet de un solo par: revolución de la industria 4.0
Hace ya unos años, el término «Industria 4.0» estaba en boca de todos, revistas, páginas web, anuncios…. Por todas partes se usaban esas palabras. Parece que lo mismo está ocurriendo ahora con el término de..
Cable con conectores rectangulares
En el área de conectores rectangulares de gran tamaño para la industria, existen varios fabricantes de renombre en el mercado: Harting con sus conocidas series Han, Weidmüller Rockstar, Wieland Revos, Ilme, Lapp Epic, HTC, Tyco,..
Consecuencias en cadenas portacables con exceso de cables
Vivimos en un mundo donde el espacio es muy preciado y en cientos de webs aparecen métodos revolucionarios para poder aprovechar cada rincón como en el mundo camper. Furgoneta camperizada Otro ejemplo es el momento..
Lean Management: ¿Cómo trabajar de forma Lean?
El Lean management (gestión eficiente) consiste en un enfoque que apoya el concepto de mejora continua, lo que incluye el diseño eficiente de la cadena de valor. Mediante el uso de varios métodos, procedimientos y principios de pensamiento, tiene como objetivo armonizar procesos y generar un sistema de..
Cables submarinos para la industria
Los cables se utilizan en sectores muy diversos. En función de los campos de aplicación los cables deben cumplir requisitos especiales. En concreto para los cables usados bajo el agua ¿Qué problemas nos encontramos? ¿Qué..
Pelar cables sin pinzas ni herramientas
Es difícil encontrar un electricista que le guste desforrar cables. Retirar el revestimiento del cable no suele ser tarea fácil cuando además sumamos un entorno complicado de trabajar por mala iluminación o problemas de espacio..
Desenrollar los cables desde la bobina correctamente
Habitualmente nos encontramos formas muy dispares de desenrollar el cable de la bobina o de un atadillo y este proceso es muy importante para el correcto funcionamiento del cable dentro de la cadena portacables ya..
3 consejos para reducir los tiempos de inactividad durante el proceso de producción
Autor: Pablo Rodríguez ¿Hay aplicaciones indispensables en el proceso de producción de tu empresa? ¿Qué ocurre cuando se averían? ¿Cómo puedes reducir los tiempos de inactividad de larga duración? ¿Qué es el tiempo de inactividad?..
Qué es una línea de compensación térmica
¿Dónde se utilizan los cables de compensación térmica? Un cable de compensación térmica es la conexión entre un termopar y un instrumento de medición. El cable de compensación térmica debe tener los mismos materiales que..
Seleccionar el cable de control adecuado
La electricidad es considerada uno de los grandes inventos de la historia, mucho ha evolucionado desde que Faraday descubriera sus principios básicos en 1831. La vida de hoy en día sería impensable sin ella, cosas..
Fallos en el cable robótico: ¿Qué tiene que ver la flexibilidad?
Muy a menudo, cuando visitamos a los usuarios de robots industriales de seis ejes, nos comentan que su mayor problema es el fallo del cable. Hay miles de razones por las que los cables fallan..
Aislamiento del cable en altas temperaturas
La temperatura ambiente y las cargas eléctricas de los cables juegan un papel importante en la funcionalidad y longevidad de los cables y conectores. Como recordarás de las clases de física del colegio, todos sabemos..
Cable flexible chainflex para grúas
En los sistemas de grúa modernos se utiliza una gran variedad de tipos de cables: cable flexible, cable plano, cable botonera, o cable con refuerzo de acero. Para poder cumplir con las expectativas de vida..
Cables ordenados en el escritorio
Tanto si trabajas de pie como sentado, con nuestro sistema de guiado de cables para escritorios de altura regulable, el enrutamiento de cables nunca ha sido tan sencillo y seguro. Todo el mundo conoce la..
Readycable® de igus con conectores HARTING para sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación
Autor: Markus Hueffel Con un rendimiento de hasta 30 ciclos dobles por hora, es indispensable que los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación tengan una alta disponibilidad, ya sea en climas tropicales o almacenes de..
Encuentra tu cable confeccionado con vida útil garantizada
Como diseñador de maquinaria industrial, ¿estás planeando el diseño de una nueva aplicación que requiere un cable confeccionado? en igus podemos ayudarte, tenemos cables con conectores readycable® compatibles con una variedad de fabricantes de motores,..
36 meses de garantía en cables y cadenas portacables
igus ofrece una garantía adicional para sus cables chainflex desde 2015, siendo el único proveedor de cables para movimiento que la brinda. Varios clientes ya han hecho uso de este servicio y han aumentado la..
Los 7 motivos importantes de fallo en un cable
Es muy importante que los cables que van a estar sometidos a continuo movimiento se diseñen específicamente para poder soportar esas cargas dinámicas y evitar fallos inesperados. Las averías de cables son el principal motivo..