Nombre del autor:Genoveva de Ros

guías lineales rapidas drylin

El peso justo en el guiado lineal

¿Cargarías más peso del necesario?  Sería ineficiente e inútil sobrecargar una máquina con componentes y piezas que no son indispensables para su funcionamiento: más carga = mayor gasto energético La importancia del peso en el diseño y desarrollo de máquinas Para mover una carga se requiere energía. Esta energía puede estar presente en forma de combustible,

El peso justo en el guiado lineal Leer más »

Guías lineales para entornos limpios

Guías lineales en entornos limpios

A nadie le gusta la sensación de acabar con los dedos llenos de aceite, ni mancharse la ropa de grasa. Algo que es difícil de evitar cuando se trabaja con elementos de máquinas como rodamientos de bolas, engranajes o guías lineales. Cuándo la lubricación es imprescindible Siempre que exista un contacto metal contra metal debe haber

Guías lineales en entornos limpios Leer más »

Accionamiento por correa vs. husillo

Accionamiento por correa vs. husillo

Las mesas lineales de igus están diseñadas para ahorrar tiempo y recursos de ingeniería. También son flexibles para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones. Están construidas con cojinetes lineales autolubricados drylin. En comparación con los rodamientos de recirculación de bolas ofrecen varias ventajas técnicas y un importante ahorro de costes en la

Accionamiento por correa vs. husillo Leer más »

Rodamiento de bolas extra silencioso

¿Alguna vez has visto un rodamiento de bolas de plástico hecho de dos materiales? Este rodamiento de bolas de dos materiales está diseñado para aplicaciones donde se requieren altas velocidades y un funcionamiento silencioso.  Rodamiento plástico resistente y silencioso ¿Cómo funciona? El material azul xirodur D180 es muy resistente al desgaste y responsable del funcionamiento silencioso. Aunque, dado que este material es blando,

Rodamiento de bolas extra silencioso Leer más »

Scroll al inicio