Resultados de búsqueda para: lubricacion

¿Qué significa que un producto esté «libre de lubricación»?

Los cojinetes de materiales iglidur, a diferencia de otros cojinetes lineales, no requieren ningún tipo de lubricación adicional. La fricción entre el cojinete lineal y el eje se reduce gracias a unas partículas de lubricante sólido de tamaño muy pequeño que se encuentran integradas en el material y que lo protege de influencias externas.

¿Por qué los cojinetes iglidur® no necesitan lubricación?

Esto es gracias a la composición especial de los materiales iglidur, que generalmente consiste en un material base termoplástico, fibras de refuerzo y los llamados lubricantes sólidos. Este tipo de lubricantes refuerzan las buenas propiedades de desgaste y fricción del material base. Durante el funcionamiento, siempre hay suficientes partículas de lubricante sólido en la superficie …

¿Por qué los cojinetes iglidur® no necesitan lubricación? Leer más »

rodamientos de bolas xiros en plástico técnico

Más vida útil para rodamientos ahorrando lubricación

El lubricante contaminado es una de las principales causas de deterioro en los rodamientos y, a menudo, un factor importante en el fin prematuro de la vida útil de los rodamientos. Alrededor del 70% de los errores en los rodamientos se deben a problemas con el lubricante: Contaminación en el lubricante (25%) Usar el lubricante incorrecto (20%) Aplicar muy …

Más vida útil para rodamientos ahorrando lubricación Leer más »

lubricación de tuerca y husillo dryspin

Lubricación de husillo y tuerca de plástico

Lubricación de cojinetes lineales Una de las ventajas más conocidas del material iglidur es que no necesita lubricación externa para un funcionamiento correcto. Pero eso no impide que surja la duda de si se puede usar un lubricante para engrasar el cojinete lineal de plástico. Muchas personas piensan que engrasar algunos productos es esencial para garantizar …

Lubricación de husillo y tuerca de plástico Leer más »

Industria de la construcción

Cojinetes sin lubricación revolucionan la maquinaria de construcción

Para muchos ingenieros y, sobre todo, para los usuarios, el desarrollo actual en el mercado de maquinaria para la construcción representa una revolución ya que muchos responsables de producto están a la caza de nuevos conceptos y soluciones. Aparte de la actual crisis de suministro, otros dos desarrollos están teniendo un fuerte impacto en el …

Cojinetes sin lubricación revolucionan la maquinaria de construcción Leer más »

Casquillos para bicicletas

Casquillos para bicis sin necesidad de lubricación

Un problema habitual que suele surgirnos a los ciclistas aficionados, especialmente tras unas cuantas salidas bajo lluvia polvo y barro, es encontrarnos con tornillos y rodamientos oxidados en nuestra bici. Existen innumerables marcas de desengrasantes y lubricantes para bicicletas, y es difícil saber qué producto debemos utilizar para cada parte de la bici. ¿Y si …

Casquillos para bicis sin necesidad de lubricación Leer más »

Cojinete sin lubricación en cadena

Lubricación industrial ¿necesidad o costumbre?

Autor: Antonio Reyes En los primeros cursos de ingeniería se explica la necesidad de identificar y definir bien un problema. Pongamos un ejemplo ilustrativo: Es el clásico ejemplo de qué puede ocurrir al no identificar un problema: el “salto” del tornillo nos anticipaba un problema mayor, pero nadie lo identificó como tal hasta que ocurrió …

Lubricación industrial ¿necesidad o costumbre? Leer más »

Componentes higiénicos para laboratorio

Construir equipos de laboratorio “limpios” en el mínimo espacio

Para el desarrollo de instrumentos y equipos de laboratorio, los requisitos están claramente definidos. Independientemente de las tareas que se deban realizar, el nuevo dispositivo debe ofrecer: En este artículo podrás descubrir componentes adecuados para el diseño y la construcción de laboratorios. Incluso aquellos con requerimientos especiales como radios de curvatura pequeños, la posibilidad de …

Construir equipos de laboratorio “limpios” en el mínimo espacio Leer más »

linea de producción de coches

Preparado para el futuro de la automoción con el servicio FastLine

El tiempo de fabricación de los coches se ha ido reduciendo en los últimos años. Esta evolución se debe en parte al consumidor, que espera descubrir un nuevo modelo cada año, especialmente sus avances electrónicos y los ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción). En segundo lugar, y más importante, por la presión de …

Preparado para el futuro de la automoción con el servicio FastLine Leer más »

Scroll al inicio