How Can We Help?
Este es un problema que suele ocurrir de forma bastante frecuente al conectar mal el driver cuando tenemos la necesidad de trabajar a 48V.
El controlador de motor D1 tiene 2 entradas de corriente:
- una preparada para trabajar de 12 a 48V (X1.1)
- la otra de 12 a 24 V (X1.3)
Si conectamos la fuente de 48V a la entrada de 24V quemaremos alguno de sus componentes por sobretensión.

En la imagen de arriba se puede ver un diodo situado entre las entradas X1.2 y X1.3 que ha tenido un accidentado final debido a una mala conexión. Algo similar puede suceder si conectamos los cables positivos en las entradas negativas.
Para prevenir estos casos siempre mejor revisar 2 veces las conexiones antes de dar corriente.
Si quieres saber más sobre el controlador de motores D1 o averiguar qué esconde en su interior, visita los enlaces o solicita una consulta a nuestros técnicos.