How Can We Help?
Skydrol es el fluido hidráulico resistente al fuego más utilizado en el sector de la aviación. Su excelente estabilidad térmica en condiciones del mundo real le ha otorgado la gran reputación de la que goza.
Se desarrolló a finales de la década de 1940 para reducir el riesgo de incendio causado por la fuga de fluidos hidráulicos a base de aceite mineral a alta presión, que son una fuente de ignición.
Skydrol es de color púrpura o azul para distinguirlo de otros líquidos
Skydrol en contacto con plástico
Skydrol es un éster de fosfato con diferentes aditivos según el área de aplicación, que evitan daños por corrosión y erosión en válvulas.
Skydrol no es compatible con muchos plásticos, ya que se ablandan y eventualmente se destruyen. Por lo tanto, se suelen utilizar sellantes especiales en el entorno aeronáutico.
Cojinetes iglidur en contacto con Skydrol
Ponemos a prueba nuestro material iglidur contra “Skydrol LD-4”. Los 4 materiales iglidur probados son: W360, iglidur H, iglidur X e iglidur J

¿En qué consiste la prueba con el fluido hidráulico?
Se sumergen dos cojinetes de cada material iglidur en un medio concentrado al 100% con “Skdrol LD-4” durante 1000 horas a temperatura ambiente.
Se perfora un agujero en cada una de las muestras de prueba para que puedan suspenderse en la capa de separación entre el medio y el aire. La experiencia demuestra que el medio es más agresivo así.

A continuación, las muestras de ensayo extraídas se analizan en el laboratorio de pruebas de igus.

Resultados del ensayo sobre el fluido hidráulico Skydrol
Los resultados de la Tabla 2 muestran que los cuatro materiales iglidur probados se mantuvieron dentro de los límites de un material resistente en todas las categorías. Tampoco se pudo detectar ningún cambio en la superficie en las muestras de ensayo perforadas.

Basándonos en los resultados de las mediciones y los exámenes ópticos, concluimos que el material iglidur es resistente al contacto con skydrol. Concluimos con detalle que:
iglidur W360, H, X y J son resistentes a Skydrol LD4 (EASTMAN) (100%; TA; 1000 h)
Los especímenes de prueba perforados no muestran evidencia visual de ataque químico.
Descubre todos nuestros productos especiales para el sector aeronáutico

¿Tienes alguna duda?
Jon Mentxaka
PM iglidur® igubal®