How Can We Help?
Los cables libres de halógenos son aquellos que no están formados por ningún material halógeno, el nombre halógeno proviene del griego y significa «formador de sales» y engloba los elementos químicos que forman el grupo 17 de la tabla periódica:
- Flúor (F)
- Cloro (Cl)
- Bromo (Br)
- Yodo (I)
- Astato (At)
- Teneso (Ts)

Todos ellos son elementos tan reactivos que no se encuentran libres en la naturaleza, sino siempre mezclados, formando siempre sales y compuestos con otros elementos.
Cuando uno de estos elementos entra en combustión (se quema) produce una gran cantidad de humo espeso que contiene gases tóxicos y altamente corrosivos por lo tanto convierte a los cables con halógenos en un factor adicional de riesgo para las personas durante un incendio; entre los que se encuentra el PVC (cloruro de polivinilo) formado por carbono, hidrógeno y cloro.
Ventajas de los cables libres de halógenos
- Emanan humos no opacos
- Emiten gases menos tóxicos
- No propagación del incendio (algunas versiones)
- Baja emisión de humos (algunas versiones)
Buscador de cable libre de halógenos
Encuentra fácilmente el tipo de cable libre de halógenos que necesitas para tu máquina o aplicación gracias al buscador desarrollado por igus: ir al buscador

Cable libres de halógenos chainflex®
En igus® disponemos de varias clases de cables libres de halógenos:
- Básico en TPE (Control, datos, bus, encoder, potencia, servomotor)
- Retardante a la llama PUR (Control, datos, bus, encoder, potencia, servomotor)
- Retardante a la llama y baja emisión de humos (Especiales)