How Can We Help?

Instalar una cadena portacables de montaje lateral es especialmente útil cuando el espacio de instalación es reducido. Es importante fijarse en si la cadena portacables se desliza por una superficie o si está diseñada para una aplicación autosoportada.
Si la cadena portacables se desliza de manera horizontal por un lado, hay que prestar especial atención a los siguientes aspectos:
- Se recomienda el uso de terminales fijos
- El uso de almohadillas de desgaste debería ser suficiente
- La superficie de deslizamiento puede ser de plástico de igus, acero inoxidable (material: AISI 304) o acero galvanizado
- La «espalda» de la cadena portacables debería estar soportada
Si la cadena portacables está autosoportada y presenta un montaje lateral, la longitud de la carrera depende de los factores como el tiempo, la carga adicional, la anchura de la cadena portacables, el radio de curvatura y el paralelismo de la aplicación. Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
- Viabilidad/carga en cuanto al peso (gráfico FL90, no dudes en contactar con nosotros)
- Se recomienda el uso de terminales fijos
- Se aconseja el uso de una cadena portacables con diseño de lengüeta y ranura
- Los tres primeros eslabones después del terminal deberían estar soportados por una placa.
Debido a la gran variedad de aplicaciones posibles, recomendamos el uso de nuestros servicios de asesoramiento.