← Todos los temas

A la práctica, lo que se entiende por capacidad de carga depende principalmente de la relación que existe entre la superficie de carga del cojinete y la carga en sí que este debe soportar. Por tanto, un cojinete lineal con una gran superficie de carga puede soportar una carga mayor que un cojinete con una superficie más pequeña. Esto significa que, en vez del grosor del cojinete, lo que determina la capacidad de carga del componente es el diámetro interior (o diámetro del eje para ser más exactos) y la longitud del cojinete.

Scroll al inicio