iglidur

Tortuga moldeada en arena

Reducir costes en la inyección de piezas de plástico

Las reglas de diseño para las piezas de moldeo por inyección se aplican a los cojinetes de fricción en particular, a las piezas resistentes al desgaste en general y a cualquier pieza inyectada. La presión para ahorrar costes es especialmente alta para los cojinetes y las piezas de fricción. Como “piezas consumibles”, deben durar el …

Reducir costes en la inyección de piezas de plástico Leer más »

Engranaje de plástico

Coronas dentadas de plástico técnico iglidur en actuadores

Desde hace años, la proporción de componentes electrónicos y electromecánicos en los vehículos no deja de crecer promovido por el aumento del confort y las crecientes exigencias de seguridad. El conjunto de cables encargado de alimentar todos estos componentes es el segundo componente más pesado de muchos vehículos motorizados, justo después del motor. Los actuadores …

Coronas dentadas de plástico técnico iglidur en actuadores Leer más »

Camiones FAW Jiefang

Además de la palanca de control, ¿en qué otras aplicaciones usamos cojinetes?

La fabricación de camiones pesados en España no está en su mejor momento. Ya antes del inicio de la crisis sanitaria y económica iniciada a principios del 2020, se experimentaba un importante aumento de la venta de camiones de segunda mano, frente a una caída en la matriculación de vehículos nuevos. En España hay un …

Además de la palanca de control, ¿en qué otras aplicaciones usamos cojinetes? Leer más »

cojinetes para el sector agricola

El mejor cojinete de fricción para maquinaria agrícola

Numerosas aplicaciones de los cojinetes en maquinaria agrícola Antes de empezar con la búsqueda del mejor cojinete para maquinaria agrícola, puede ser de utilidad concretar un poco más la pregunta:             ¿A qué nos referimos cuando hablamos de maquinaria agrícola? El cojinete de fricción empleado en la palanca de mando de la cabina de una …

El mejor cojinete de fricción para maquinaria agrícola Leer más »

pegamento

Adherir cojinetes de plástico técnico

Los cojinetes generalmente son presionados o sujetados con abrazaderas en su alojamiento. Se aseguran de forma estable para que no se produzcan movimientos. Pero ¿y si esto no es posible debido a las tolerancias de fabricación?  Veamos otro caso, aunque no sea su función principal, a veces necesitamos utilizar el cojinete como elemento de rotación: el cojinete se coloca en un eje …

Adherir cojinetes de plástico técnico Leer más »

Plásticos técnicos en el mundo industrial

Plásticos técnicos para cojinetes de fricción

Una vez hemos respondido a la primera pregunta: ¿plástico o metal?, y nos hemos decidido efectivamente por los plásticos técnicos, nos queda resolver la siguiente duda: ¿Qué plástico utilizamos para el cojinete de fricción? ¿Elegiremos PEEK? ¿POM? ¿PA66 con 30% de fibra de vidrio…. o sin ella? La elección es de una importancia técnica y …

Plásticos técnicos para cojinetes de fricción Leer más »

Lubricante cojinete

¿Puedo lubricar los cojinetes de fricción con aceite WD-40?

Autor: Lars Butenschön Todo el mundo sabe que, junto con la cinta adhesiva, el aceite multihusos WD-40 es la solución universal para arreglar cualquier cosa. Mientras que la primera solución mantiene todo en su lugar cuando no debe moverse, la segunda garantiza el movimiento de las cosas que no deben quedarse quietas. Muchos piensan que …

¿Puedo lubricar los cojinetes de fricción con aceite WD-40? Leer más »

Scroll al inicio