drylin

guías lineales rapidas drylin

El peso justo en el guiado lineal

¿Cargarías más peso del necesario?  Sería ineficiente e inútil sobrecargar una máquina con componentes y piezas que no son indispensables para su funcionamiento: más carga = mayor gasto energético La importancia del peso en el diseño y desarrollo de máquinas Para mover una carga se requiere energía. Esta energía puede estar presente en forma de combustible, …

El peso justo en el guiado lineal Leer más »

lubricación de tuerca y husillo dryspin

Lubricación de husillo y tuerca de plástico

Lubricación de cojinetes lineales Una de las ventajas más conocidas del material iglidur es que no necesita lubricación externa para un funcionamiento correcto. Pero eso no impide que surja la duda de si se puede usar un lubricante para engrasar el cojinete lineal de plástico. Muchas personas piensan que engrasar algunos productos es esencial para garantizar …

Lubricación de husillo y tuerca de plástico Leer más »

Laboratorio

Automatización de aplicaciones médicas y laboratorio

Desde que en la década de los 90 empezaran a aparecer las primeras automatizaciones en los equipos de laboratorio, se han producido muchos avances en ese campo. Con la automatización industrial, en aplicaciones médicas se busca aumentar la eficacia, optimizar recursos, un rápido retorno de la inversión, mejorar los procesos y sobre todo que un …

Automatización de aplicaciones médicas y laboratorio Leer más »

Mecanizado de husillo

Husillo laminado vs. husillo mecanizado

¿Cómo se fabrican los husillos? ¿Cuáles son los procesos disponibles y cuál es la diferencia entre la fabricación de husillos laminados y husillos mecanizados? Cada método de fabricación confiere a los husillos características diferentes. Vamos a analizarlos. Fabricación de husillos laminados Según la norma DIN 8580, el laminado forma parte del proceso de fabricación del …

Husillo laminado vs. husillo mecanizado Leer más »

Cojinete lineal de fricción drylin de igus

Por qué elegir un cojinete lineal de fricción en lugar de un cojinete de recirculación de bolas

Hoy en día existe una tendencia al alza en el uso de guías lineales de fricción para configurar sistemas de posicionamiento. Son muchos los clientes que se han dado cuenta de los beneficios que puede proporcionar cambiar los cojinetes de recirculación de bolas por cojinetes lineales de fricción. Principales ventajas del uso de cojinetes lineales: …

Por qué elegir un cojinete lineal de fricción en lugar de un cojinete de recirculación de bolas Leer más »

Scroll al inicio