cojinetes

Mecanizado de cojinetes de deslizamiento

Mecanizado de cojinetes de fricción – que se debe tener en cuenta

Que aspectos debemos considerar al mecanizar cojinetes plásticos Si un eje debe ser guiado a través de dos cojinetes de fricción situados uno detrás del otro, a veces ni siquiera los mejores ajustes funcionan. ¿Qué podemos hacer? Mecanizar los cojinetes de fricción Mecanizado de cojinetes de fricción La necesidad de mecanizar cojinetes en los ”Kingpins” …

Mecanizado de cojinetes de fricción – que se debe tener en cuenta Leer más »

Cálculo de vida útil de piezas impresas en 3D

El tiempo de parada no planificado es un horror para cualquier departamento de producción, especialmente porque un componente defectuoso puede llegar a provocar daños graves en la máquina. Los costes y el esfuerzo asociados causan problemas considerables a muchas empresas.  Evitar paradas de producción Muy pocos fabricantes pueden indicar con gran precisión la vida útil esperada …

Cálculo de vida útil de piezas impresas en 3D Leer más »

Cojinetes iglidur para altas temperaturas

Como afecta la temperatura a los cojinetes de plástico

“¿Hasta qué temperatura soportan los cojinetes de polímero?” Esta es sin duda una de las preguntas que más nos realizan en las ferias. Además de la otra consulta popular: “¿Cuánto duran?” Cuando hablamos de resistencia a la temperatura, realmente se trata de la resistencia mecánica del material. Todo el mundo sabe que los plásticos se vuelven …

Como afecta la temperatura a los cojinetes de plástico Leer más »

Cojinetes para altas velocidades

Cojinetes para altas velocidades

¿Cuál es la afirmación más común sobre cojinetes y velocidad? “Los cojinetes son especialmente adecuados para cargas elevadas a bajas velocidades” Hay dos cosas acerca de esta afirmación que no son correctas en la práctica. Vamos a analizar esta frase y las condiciones bajo las cuales ciertos tipos de cojinetes deslizantes sí son adecuados para velocidades …

Cojinetes para altas velocidades Leer más »

Limpiaparabrisas coche

Cojinetes para el limpiaparabrisas

Un limpiaparabrisas que funcione correctamente es una parte crucial para la comodidad y la seguridad al volante. El brazo del limpiaparabrisas, junto con el mecanismo de palanca debe durar toda la vida útil del vehículo y funcionar perfectamente.    Los componentes móviles y los puntos de apoyo del limpiaparabrisas soportan una carga extrema durante varios millones …

Cojinetes para el limpiaparabrisas Leer más »

Industria de la construcción

Cojinetes sin lubricación revolucionan la maquinaria de construcción

Para muchos ingenieros y, sobre todo, para los usuarios, el desarrollo actual en el mercado de maquinaria para la construcción representa una revolución ya que muchos responsables de producto están a la caza de nuevos conceptos y soluciones. Aparte de la actual crisis de suministro, otros dos desarrollos están teniendo un fuerte impacto en el …

Cojinetes sin lubricación revolucionan la maquinaria de construcción Leer más »

filamento para impresión 3D A350.jpg

Materiales certificados para la fabricación de maquinaria en el sector alimentario

Dado que los alimentos y las bebidas son productos sensibles, la producción y el procesamiento también deben adaptarse con precisión a ellos. Esto se aplica en particular al contacto directo con los alimentos. Por este motivo, existen materiales de igus que se han desarrollado específicamente para los requisitos de la industria de alimentos y bebidas. Comenzando …

Materiales certificados para la fabricación de maquinaria en el sector alimentario Leer más »

ajuste a presión de casquillo de plástico

Montaje de casquillos a presión

Si quieres instalar un cojinete sin fallos ni roturas, debes seguir algunos consejos básicos. En este artículo repasamos algunas recomendaciones importantes. Antes de ajustar a presión el casquillo: presta atención a las tolerancias y al montaje a presión Los casquillos de fricción deben montarse a presión porque quedan sujetos en el alojamiento. Esto evita que se salgan …

Montaje de casquillos a presión Leer más »

consejos para elegir la dimensión del cojinete

3 consejos para elegir las dimensiones del cojinete correctamente

A menudo, los factores que determinan la elección de un cojinete son elementos como el diámetro del alojamiento o el eje. La longitud de un cojinete suele depender más de otros agentes como el precio o la disponibilidad.  Pero ¿qué pasa cuando estos factores delimitan la elección tan estrechamente que se requiere de una pieza especial? Aquí, …

3 consejos para elegir las dimensiones del cojinete correctamente Leer más »

Scroll al inicio